{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is the OFS server designed only to run under the active users when it is running as process only.
Issue
Is the OFS server designed only to run under the active users when it is running as process only.

Product Line
OPC Factory Sercer (OFS)

Environment
Windows 10 version 1902, OFS v3.62

Resolution
OFS is configured through DCOM to run with the Interactive user identity, that is the logged user.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군