{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the replacement part number for Lexium 05 drive bearing part number LXM05AD10M2?
Issue: Replacement

Product Line: Lexium 05A

Environment: None

Cause: Obsolescence

Resolution:
The corresponding part number to replace a LXM05AD10M2 will be a LXM32AU90M2 in terms of current rating. Lexium 05A is a CanOpen drive and hence the direct option is to use a CanOpen drive. Some configuration changes at the drive and changes in the PLC program are to be expected. It may be better to understand the application to determine if a LXM32MU90M2 (modular drive with a different fieldbus module) or a LXM32CU90M2 standalone drive is a better alternative.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군