{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Where to locate the serial number of Sepam 20 and 40 base units?
Aside from acquiring the serial number of Sepam 20 and 40 base units via the front panel, SFT2841, or SFT SAV, it is also possible to acquire the serial number by looking at the base unit itself. Unfortunately, sometimes people get confused with the serial numbers of the other modules connected the base unit, for example the MES module.

For Sepam 20 and 40, the serial number of the base unit is printed on a sticker located on the right-side-face of the Sepam.

AEDL3

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ScreenHunter_84 Jan. 11 15.33.jpg [36.86 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군