{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What terminals are a braking resistor connected to on the ATV61/71 drives?
Issue:
Braking resistor terminals connected to on the ATV61/71 drives.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All ATV61's and ATV71's up to Frame size 12

Cause:
N/A

Resolution:
A braking resistor should be connected to terminals PA+ and PB on all VFDs up to frame size 12. Frame sizes 13 and higher require a brake transistor.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군