{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: What is the amp range for the ATS48 parameter "In", Nominal Motor Current?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Current (amp) range for the ATS48 parameter "In", Nominal Motor Current.

Product Line:
Altistart 48 ATS48

Environment:
All models

Cause:
Using an undersized motor on the ATS48

Resolution:
The In parameter range is .4 - 1.3 times the soft starter amp rating.  This is typically set to the motor nameplate Full Load Amps and is used by the ATS48 for motor overload protection.  If the motor FLA is below the range, then external overload protection is required.

The following video demonstrates how to program the In parameter on the ATS48:

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군