{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Failed to Connect to the SEPAM front face using the USB cable.

Issue
When trying to connect to the SEPAM using SFT2841 with the mini USB to USB (CCA784) it fails.

Product Line
SFT2841

Environment
Windows computer management

Cause
The driver for windows is not get install or cannot find it.

Resolution
Attached are the work around for the XP and Windows 7 operating systems.  If one as Windows 7 or above follow the Windows 7 pdf.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일

Computer connection to sepam with USB front panel - WinXP.pdfComputer connection to sepam with USB front panel - WinXP.pdf [640.67 KB]
Computer connection to sepam with USB front panel-Win7.pdfComputer connection to sepam with USB front panel-Win7.pdf [817.22 KB]
자세히 알아보기
제품군
제품군
자세히 알아보기
제품군
제품군