{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause a CF12 fault [Download transfer fault] on an ATV212 drive?
Issue:
CF12 fault [Download transfer fault] on an ATV212 drive.

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
The download transfer fault can be caused by parameter F807 not being set to 0.

Resolution:
Parameter F807 selects the communication channel.  The two choices are 0 [RJ45] and 1 [Open style].  The default setting is 1.  If SoMove or the IPAD app is being used to configure the drive parameter F807, then it must be set to 0.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군