{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
PM2xx meter is not available as a device type in ION Setup 3.0
Issue
PM2xx meter is not available as a device type in ION Setup 3.0

Product Line
PM2xx

Environment
ION Setup 3.0

Cause:
PM2xx meters' register map is very similar to PM7xx meters' register map and they are combined as one device type.

Resolution
PM2xx template is available as part of the "PowerLogic PM700 Series Power Meter".


after choosing this device type, navigate to Display tab and change template options to "PM200" and click OK

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군