{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
I cannot upgrade my 140CRA31200. How can I do.
With a 140 CRA 31200 SV1.09 or 1.20, you cannot upgrade the CRA in the normal user mode.
But you can do it in the "Stored" mode.
The procedure is the same as for an unconfigured BMXCRA31210, BMXCRA31200 or BMECRA31210 :
  • Set the rotary switches of the CRA to "stored"
  • Power cycle the 140CRA31200
  • plug on the CRA's service port
  • Set the IP adress of the PC on the network 10.10.xx.yy
  • Use the 10.10.mac5.mac6 @ on UnityLoader

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군