{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can my application be automatically transferred to the M580 standby PLC as soon as I transfer the application on the Primary PLC
There are two methods:
- Clear a CPU (see related topic in the manual on how to clear), set the appropriate letter (A/B), connect the HSBY link to the Primary CPU. The transfer is automatically done, but the CPU does not start because it is a cold start. Power cycle it one more time: because it is a warm start the CPU will start.
- Set the Device DDT "ECPU_HSBY_1.CMD_RUN_AFTER_TRANSFER" to 1 in the Primary CPU before plugging the paired CPU

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군