{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can an encoder be used with the ATV600 Series Process Drives?
Issue:
ATV600 Series Process Drive encoder usage

Product Line:
ATV630 ATV650 ATV680 Process Drive

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The ATV600 series Process drives do not have the ability to be used with an encoder. The ATV900 series is designed for encoder option modules.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군