{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

How is an Altivar VFD set to always run a particular speed when no reference input is connected?

Article available in these languages: 일본어

Issue:
Wants the Altivar VFD set to always run at a particular speed when no reference input is connected.

Product Line:
Altivar 12, 32, 312, 61, 71, 212, 320

Environment:
All models

Cause:
VFD does not run the motor without a speed reference.

Resolution:
If there is no external speed reference when the VFD gets a run command, then it will always run at the minimum speed programmed to the VFD.  Set the minimum speed parameter to the desired run speed.  Use parameter LSP for the Altivar12, 32, 312, 320, 61, 71 drives.  Use parameter LL for the Altivar 212 drive.  These can be adjusted while the motor is running.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군