{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What to check when the Magelis HMI cannot send emails via SMTP2Go?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Vijeo Designer Runtime cannot send emails via SMTP2Go on the Magelis but is successful via simulation

Product Line:
Vijeo Designer, Magelis HMI, XBTGT, XBTGK, XBTGH, HMIGTO, HMIGTU, HMIGK

Resolution:
When the HMI cannot send emails, but simulation works fine, it is likely the network settings on the HMI are incorrect. Ensure that the IP, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS server are all set up correctly. Typically you can compare your PC's settings vs the HMI's settings to find the differences (if they are on the same network).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군