{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How long can the ATV630 or ATV650 motor leads be before I need an output filter?
Issue:
ATV630 and ATV650 motor leads maximum length before an output filter is required.

Product Line:
ATV630, ATV650 process drive.

Environment:
All models, All serial numbers

Cause:
Information needed to plan for installation

Resoultion:
Please see the chart below for the maximum distance of motor leads before output filtering is mandatory.   Note that the distances listed are the maximum distance before output filtering is required.  Output filtering may be necessary at shorter distances for your specific installation.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
output filter requirements.pdf [59.36 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군