{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do you set the current limit on the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Setting the current limit on the ATV61 and ATV71 drives

Product Line:
Altviar ATV61 and ATV71 drives

Environment:
All

Cause:
Wants to set up the current limit setting on the drive.

Resolution:
From the Main menu, go into the Drive Menu
Scroll down to the 1.4 motor control menu and press Enter
Select Current Limit, press Enter, and set your current limit value.
The default current limit values will be set to 1.10 X the ATV61 Drives' current ratings and 1.50 X the ATV71 Drives' current rating.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군