{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the purpose of the "FDR Synch" button in the BME NOC's DTM while using M580 HSBY System
In a HSBY system, the FDR servers of the paired BMENOC's are automatically synchronized.
You can remove the auto-synch by disabling this service in the DTM.
If, for some reason, you want to manually re-sync the servers, you can do it by pressing this button.
Note that it will also reactivate the auto-sync, as this is the normally recommended sync mode.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군