{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the braking capacity of the ATV312HU15N4?
Issue:
Braking capacity ATV312HU15N4

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Braking capacity ATV312

Resolution:
Without a braking resistor, it is 50% of nominal motor torque. With braking resistor, it is 100% of motor torque continuous and 150% of torque for 60 seconds.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군