{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Bandwidth limitation on the Ethernet Backplane
Issue

What is the specification on the Ethernet Backplane?

Product Line

M580


Resolution

The maximum throughput is 100 Mbits, full-duplex. So in theory, it's possible to push 100 Mbits in each direction (into the backplane and out of backplane).

However, to protect the backplane, the amount of traffic each module on the backplane can generate (CPU, NOC, etc.) is limited…see the user manual for each module. For instance the limitation is 7.6% for the NOC

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군