{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Do we have a 230V single-phase input enclosed drive for a three-phase motor?
Issue:
230V single-phase input enclosed drive for a three-phase motor product selection

Product Line:
ATV61/71

Environment:
Irrigation Field Drive

Cause:
None

Resolution:
Schneider Electric provides a solution for single phase input, running a three phase motor with the Irrigation Field Drive.
Specific information can be found in the Altivar 61/71 Field Drive manual number 30072-454-01


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군