{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Does a harsh environment BMXNRP0200 exist?
Issue
Does a harsh environment BMXNRP0200 exist?

Product Line
M580

Resolution

A hardened version of the BMXNRP0200 module is not possible without a redesign, however we are able to conformal coat them.

Here are the different part numbers:

BMXNRP0200 = suitable for use in standard operating environments

BMXNRP0200C = suitable for use in standard temperature environments with pollution (gas, humidity, dust)

BMXNRP0200T = suitable for use in extreme temperature environments (-25...70 °C) with no pollution

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군