{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the difference between TIME and LTIME data types in Machine Expert?
TIME is a 32 bit data type. The resolution is in milliseconds.

LTIME is a 64 bit data type. The resolution in nanoseconds.


Example of variable declarations:

var_0 AT %MD0: TIME;    // %MD0 overlaps with %MW0 and %MW1
var_1 AT %MD1: TIME;    // %MD1 overlaps with %MW2 and %MW3

var_2 AT %ML0: LTIME;   // %ML0 overlaps with %MW0, %MW1, %MW2 and %MW3
var_3 AT %ML1: LTIME;   // %ML1 overlaps with %MW4, %MW5, %MW6 and %MW7



슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군