{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the maximum input voltage range of the ATV6XX "N4" Process family drive?
Issue:
Maximum input voltage range of the ATV6XX "N4".

Product Line:
Altivar 6XX process drive family

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
N/A

Resolution:
The range of the input voltage for the ATV6XX Process drive family is 380 - 15% to 480 +10% or a range of 323 to 528VAC, three phase.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군