{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can prevent the drive tripping on input phase fault?
Issue:
The drive does not trip when an input phase is removed.

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
1.  Parameter IPL is set to no
Depending on the device type:
1)  Input phase loss works by detecting the ripple in the DC Bus. If the load is not high enough, it can't detect an input phase fault.
2)  Input phase loss works with the input phase detection on the rectifier circuit (ATV61/71/600/900/MX eco/MX pro) if the rectifier is thyristor controlled (power approximately >22kW).

Resolution:
1. Set Parameter IPL to yes
2. Provide additional motor load.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군