{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is available in ATV630 and ATV650 Multipump Control?

Article available in these languages: 터키어

Issue:
ATV630 and ATV650 Multipump Control

Product Line:
Altivar Process, ATV630, ATV650

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The multipump feature available in the ATV630/650 drive currently is one Variable VFD pump and multiple fixed speed pumps.
Alternation of pump can be done as well and uses a relay to trigger external contactors to switch which pump is connected to the drive.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군