{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the ATV630 process drive be programmed for anti jam?
Issue:
ATV630 process drive set up for anti jam.

Product Line:
Altivar ATV630 ATV660 process drives

Environment:
All

Cause:
Anti Jam function Programming

Resolution:
Yes, the ATV630's Anti Jam function allows the pump to execute forward, and then reverse pump rotation cycles. See the attached file for programming assistance.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Anti Jam function on the ATV630 Process drive.pdf [249.54 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군