{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can a variable be assigned to the ATV32 Somove timer function block?

Issue:
Assign a Timer Function Block on an ATV32

Product Line:
Altivar 32

Environment:
Somove function block for the ATV32 all serial number

Cause:
N/A

Resolution:
No, a variable cannot be assigned to the timer function of the ATV Logic, Timer function block properties.   The on and off delay time is hard set in the function block properties.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군