{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What could cause Hex error 3410 (Network module missing) on an M580 L9_MSTR function block?
The high byte or MSB of the 4th implied word in the control array for the M580 L9_MSTR function block must be set to 65,024 Dec  or 16#FE00 Hex in order for the block to communicate out from the M580 native ethernet port.

If the project was converted from Concept Software, and you are using the MBP_MSTR,  make sure that you are using a located 9 WORD array for the Control pin.  Concept allowed a single WORD there and Control Expert does not.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군