{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Will Vijeo Designer Runtime 6.2 run on Windows 10?
Issue:
Looking to confirm if Vijeo Designer Runtime 6.2 will run on Windows 10

Product Line:
Vijeo Designer V6.2

Resolution:
As of Vijeo Designer 6.2 SP6, all tests have been completed to certify that Vijeo Designer Runtime can run on Windows 10. When installing Vijeo Designer V6.2 (base version), ensure you right-click on the install.exe file and "Run As Administrator". This will ensure you have full privileges to install the software. Once you have installed the base version, apply any service pack SP6 or greater.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군