{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is the ENA (Pumpjack, Walking Beam pump) function available in the process drive?
ISSUE:
Availablity of ENA function (Pumpjack, Walking Beam Pump) in the Altivar Process Drives.

Product Line:
ATV600, ATV900 series

Environment:
All Models, All Serial Numbers

Cause:
Information unavailable in current literature.

Resolution:
The ENA function is not available in the ATV600 series process drives but is available in the ATV900 series process drives.
Please refer to the programming manual for the ATV900 series for further details.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군