{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can I use the service port on the M580 HSBY processor for SCADA traffic while servicing ERIO ?
Not recommended. Please consider using an NOC module. The service port does not support Rapid Spanning Tree Protocol and as a result the connection of each of these ports to a SCADA can result in an excessive amount of broadcast or ARP traffic.

We recommend using the NOC option module for SCADA in HSBY applications.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군