{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
EGX150 serial communication cable
Issue
User is trying to purchase a cable to wire serial communication to EGX150 (Link150) to downstream devices through its RJ45 serial port

Product Line
EGX150 (Link150)

Environment
Serial communication

Resolution
Part# VW3A8306d30

This cable is for Modbus serial link 1xRJ45, free wires at the other end. 3m length

The correspondence between the wire colors of cable VW3A8306D30 and the pin numbers of the RJ45 socket is as follows:

Wire diagram
Wire Connection Diagram

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군