{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What would cause an S-Flex (ATV212) to ramp a motor up to 60Hz instead of following the analog input?

Issue:
S-Flex (ATV212)  ramping motor up to 60 Hz, but not following analog input.

Product Line:
S-Flex enclosed drive ATV212, Altivar 212 ATV21, Altivar 21

Environment:
All part numbers, all models

Cause: Not operating as expected

Resolution:
1) Verified FMOd is set properly (1 for VIA, 2 for VIB, 3 for HMI, 4 for Serial Communication).
2) Check logic input programming to be sure a preset speed command is not present (F108, F110, F111, F112, F113, F118)
3) Make sure F360 (PID Control activate) is set to 0 if not using PID in the drive.
4) If using PID control, check feedback signal and setpoint.

Consult ATV212 programming manual for details.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군