{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to Set OPC Tag Scanning Rate in PowerSCADA Expert
Issue
To better tune the system.

Product Line
PowerSCADA Expert, PSE (all versions)

Environment
OPC

Cause
To be able to control how fast OPC tags can be scanned.

Resolution
ScanRate is the parameter that controls how fast tags are being scanned.
Assuming that the tags are to be scanned once every second (1000 millisecond), add the following in Citect.INI file:
[OPC]
ScanRate = 1000

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군