{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can a Quantum IO module be hot swapped?
Yes. However this must be done by a qualified individual who is familiar with the inputs or loads associated with the module.
You need to be aware of how the loss of signal input or control output can effect the application.\ before performing the swap.

Quantum CPU's should never be hot swapped.
Don't hot swap a stand alone power supply in the main PLC rack as it will result in a corrupted project.



R-72417

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군