{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
If an application built for a lower level M580 HSBY CPU can be downloaded & executed in a higher level M580 HSBY CPU?

Article available in these languages: 스페인어

Yes,an application built for the BMEH582040 is downloadable and executable on the BMEH584040, BMEH586040.
An application built for the BMEH584040 is downloadable and executable on the BMEH586040.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군