{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can I add an Altivar 61 CANopen device to my SoMachine V4.3 application?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Adding ATV61 CANopen device to my SoMachine V4.3.

Product Line:
ATV61

Environment:
Products sold and used in USA.

Causes:
ATV61 DTM is not installed with SoMa 4.1 SP2 and you need to do it manually.

Resolution:
1. Install latest Altivar DTM library. - available on SE.com
2. Open SoMachine
3. Go to Tools->DTM Repository...
4. Click on Import third party DTMs - confirm with OK.
5. It should be visible ATV61 in the list. Select it and click OK.
6. After installation ATV61 should be visible in device repository. Open device repository, change "Location" to <All locations> and it should be in the list.
7. If you add device to network/fieldbus then it will not be under "Altivar" but under "Other".

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군