{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Where is the run command connected on the ATS01...FT?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
How is the run command wired to the ATS01...FT Altistart Softstart?

Product Line:
ATS01

Environment:
ATS01...FT

Cause:
Wire diagram not clear

Resolution:
External control voltage must be used.
If 110-240Vac control voltage is used. (can use the line voltage in the line inputs)
CL1/0 (neutral) and CL2 (120Vac) must be applied at the same time as line voltage.
If +24Vdc control voltage is used .
CL1/0 (-) and 24V (+) must be applied at the same time as line voltage.
Refer to manual catalog part number 8637CT0401
NOTE:  A contactor or starter and overload protection are required with these softstarts.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군