{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the smallest size motor that can used on the ATS22 Soft Starters?
Issue:
Smallest size motor that can used on the ATS22 soft starters

Product Line:
Altistart ATS22

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
The rated motor current can be programmed to 40% of the Soft starters current ratings.
Example if the Soft starter rated current (IcL) is 17 amps you can decrease the motor nominal current (In) parameter of the soft starter to as low as 40% or 17*.4 = 6.8 amps.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ats22_user_manual_en_bbv51330_02.pdf [3.02 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군