{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: How do you set up a command switch via logic input on the ATV630 and ATV930 drives?

Article available in these languages: 핀란드어, 네덜란드어

Issue:
How do you set up a command switch via logic input on the ATV630 and ATV930 drives?

Product Line:
Altivar Process ATV630 and ATV930 drives

Environment:
All

Cause:
Need to use a logic input to switch between two command functions like HMI start stop and terminal start stop.

Resolution:
Programming
Press the Home button.
Scroll down to menu 5 complete settings enter.
Scroll down to menu 5.5 command and references enter
Scroll down and choose command switching and assign it to DI3 enter
Scroll down and choose CMD channel 1 for your first command and CMD 2 for your second command.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군