{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What analog inputs are available on the ATV630 Process Drive?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATV630 process drive analog inputs available.

Product line:
Altivar Process, ATV630, ATV600, Altivar 630

Environment:
All serial numbers

Cause:
n/a

Resolution:
The ATV630 drive comes with three analog inputs.  Each is programmable to be used for voltage or current.

The Min and Max Values are independently adjustable to allow setting up as voltage or current speed reference for most applications.  For example, 0-10V, 2-10V, 4-20mA, 20-0mA, etc.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV600 analog inputs.jpg [36.7 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군