{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Reject: it Is it possible to use the up and down arrow key on ATV61/71 drive to act as + and - speed?
Issue:
ATV61 can I set the up / down arrow buttons for  + /- speed?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Installation / Setup

Resolution:
No, however, in the ATV61 or ATV71  Command Menu / F1 - F4 Key Assignments can be configured for (+) / (-) speeds on the removable HMI.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군