{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a 120V control option card available for the ATV630 Process drives?
Issue:
Is there a 120V control option card available for the ATV630?

Product Line:
ATV630, ATV Process

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
A 120VAC input adapter card is not available for the process drives.
Consider an interposing relay for each digital input used.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군