{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How is the analog output scaled on the ATV312 drives?
Issue:
Customer is trying to confirm how the AO is scaled on the ATV312 drives.

Product line:
Altivar 312, ATV312

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
n/a

Resolution:

Setting of the parameter dO, under the I-O- menu:
The two more common settings are Motor current (oCr) and Motor Frequency (oFr).
oCr, 20mA or 10V corresponds to 2 times the Drive rated current (In)
oFr - the max output of 20mA or 10V is scaled to tFr (Max Frequency)

For the rest of the settings, consult the ATV312 Installation manual, or see the attached image.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV312 Analog Output Settings.jpg [115.53 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군