{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is ION Setup 3.x supported on Windows 10?
Product Line
ION Setup 3.0
ION Setup 3.1
ION Setup 3.2

Environment
Software Installation

Resolution
ION Setup 3.0 (Build 3.0.16218.01) and later versions are supported on Windows 10.

The latest version can be downloaded using the link below:
ION Setup Software

Note: ION Setup is still not UAC compliant. When installing ION Setup, log in with an Administrator account and right-click the installer to select "Run as Administrator".

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군