{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Can the Magelis HMIG5U/HMIG5U2/HMIG5U22 print to a Windows Printer?

Issue:
Can the Magelis HMIG5U/HMIG5U2/HMIG5U22 print to a Windows Printer?

Product Line:
HMIGTU

Resolution:
Yes, you use the Windows Default as the printer in Vijeo Designer for the HMIG5U.

But the drivers may not be compatible with Windows 7 embedded.  Some instances the Windows 7 driver is not the same as the embedded drivers.  Or there might be a "special" way to install the drivers.

Please check with the manufacturer of the Printer to confirm the driver will support in a Windows 7 Embedded operating system before purchasing a printer to use in Runtime.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군