undefined undefined
{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What does Obr mean on Drive Status display when ramping down on ATV61 and ATV71?
Issue:
Why does my drive show Obr on display when ramping down on ATV61 or ATV71?

Product Line:
ATV61, ATV71, Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Obr [Overbreaking]  is a drive state and not a fault. It is displayed in the top left corner of the graphic keypad if the drive is decelerating and using the Auto-Adapted Deceleration Ramp to avoid a possible overbreaking fault (ObF). This status may show up when Decel Ramp Adapt parameter is enabled.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군