{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can a BCPME042S use 84 CTs?
Product Line
BCPME (Branch Circuit Power Monitor)

Environment
Operation

Cause
The BCPME 42 (2 CT Strips) and 84 (4 CT Strips) models look the same. They share the CT Panel layout with both Panel 1 and Panel 2
BCPME 42

Resolution
The 42 CT model cannot use 84 CTs even though it can connect the extra two strips to accommodate it. The 42 CT model does not have Panel 2 wired, which prevents them from being capable of being used. These connectors are left on the meter in order to reduce cost in manufacturing.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군