{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
[UP11] Why more than one M580 IOscanning rows are removed even i only removed one row.
Question:
After removing row number5 of Ioscaning from M580 Ioscanning list;

you will see only last two rows leave, all others are removed..


Answer:
Actually, it is not an issue, more than one Ioscanning rows be removed after you remove one row is because the  scroll bar of Ioscanning window is automatically moved to the bottom, so you can only see the last two rows of Ioscanning.
move the scroll bar back to the top then you can see all the rest Ioscanning rows.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군