{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
M221 Replacement Connectors
Issue:
What are the part numbers for the M221 connectors.

Product line:
TM221

Cause:
Either missing connectors or need connectors to be wired up before the system arrives for install.

Resolution:
TMAT2CSET - connector set for M221C - IO
TMAT2MSET - connector set for M221M and TM3 - IO
TMAT2MSETG - connector set for M221M and TM3 - IO Spring
TMAT2PSET - connector set for M2X1 - power supply

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군