{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can I do if the the Source IP address has a "loop back IP address" of 127.0.0.1 even the network card is connected in Unity V11?
The root cause is that Master DTM is unable to get the list of IP address and displayed in Combo box , Hence DTM does not have any valid IP address, it greys out the combo box.
Issue comes from windows API.   WINDOW Hotfix (435895_intl_x64_zip.exe) is attached to solve this issue.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
1.JPG.jpg [13.39 KB]
Windows6.1-KB2588507-v2-x64.zip [248.67 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군